This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A83A:TPS7A8300和 TPS7A83A 器件是否可用于以下应用?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300, TPS7A83A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789445/tps7a83a-whether-the-device-tps7a8300-and-tps7a83a-can-be-used-for-below-application

器件型号:TPS7A83A
主题中讨论的其他器件:TPS7A8300

大家好、

器件 TPS7A8300和 TPS7A83A 是否可用于以下 应用?

 3.3V 输入、0.9V 输出、Iout=0.63A、TAmax=55°C  RGW 封装正常。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    是的、TPS7A83A 看起来非常适合。 如您所示、我们可以使用 Rtheta_ja 来粗略估算热性能。 热性能信息表在 JEDEC Hi-K 电路板上建模、以便为器件和封装之间的比较提供标准化布局。

    TJ = PD x Rtheta_ja + Ta
    TJ =(Vin - Vout) x Iout x Rtheta_ja + Ta
    TJ =(3.3V - 0.9V) x 0.63A x 33.4 C/W + 55 C
    TJ = 105.5 C

    如您所见、在 JEDEC Hi-K 电路板上、您将保持在-40至125 C 的建议工作温度范围内

    必须注意的是、包括布局和靠近其他热源在内的应用特定条件会影响 LDO 的热性能。 以下应用报告可帮助您了解布局布线对 Rtheta_ja 的影响、特别是 LDO 本地 GND 覆铜量。

    www.ti.com/.../slvae85.pdf

    非常尊重、
    Ryan