This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:具有 BQ76940的 BQ78350-R1电量监测计

Guru**** 2385730 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350-R1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788498/bq76940evm-bq78350-r1-fuel-gauge-with-bq76940

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76940BQ78350-R1

您好!

我已通过将 BQ78350-R1和 BQ76940用于14节串联锂离子电池组来设计 BMS。 我的设计几乎与"多节36V 至48V 电池管理系统参考设计"相同。 当我将14节串联电池组插入 BMS 时、bq76940 IC 出现故障、有时也会出现 BQ78350-R1。

您是否有解决此问题的建议、或者是否有任何人具有相同的经验?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuf、

    当您说 IC 出现故障时、您能解释更多吗? 调试的最佳起点是开始检查 BQ76940不同引脚的预期电压-检查 Regin、REGOUT、BAT、VC5X、VC10X、 和 VC 引脚电压。 检查与 I2C 端口的通信。

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf、

    您是否有任何可共享的其他信息或问题是否已解决? 我将继续并关闭该线程。 如果您作出响应、它将自动重新打开。

    谢谢、
    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    我仍在尝试查找现有问题并测量一些电压。 我想我会回来的。 但是、我对"多节36V 至48V 电池管理系统参考设计"中的 Regout 和 Vcc 之间的"NT4、网连接"有疑问。 它说"无阻焊层开孔、无焊锡膏"您能告诉我它的用途是什么? 它是焊盘还是迹线? 请参阅随附的文件以查找 NT4标记图像。 此外、在参考设计中、Q21的源极和漏极之间没有电阻器、例如10M。 这会是个问题吗?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuf、

    网线是2个网之间的连接。 它来自 Altium、此处提供了几个良好的链接来了解以下内容:
    smtnet.com/.../NetTies-and-How-to-Use-Them.pdf
    www.altium.com/.../((Creating 连接)_AD

    我不确定您对 Q21的引用是什么。 TI 参考设计中未组装 Q21。

    Matt