This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:充电电流、系统电流和输入电流问题

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789157/bq24133-charge-current-system-current-and-input-current-concerns

器件型号:BQ24133

我看到建议的最大充电电流为2.5A、但最小电流如何? 我们希望使用大约300mA 的总输入电流。 我们的负载或系统将消耗大约100mA 的电流。 这将允许使用200mA 作为我们的充电电流、这是可行的吗? 它似乎是600mA 的最小充电电流、因为 V-ISET 的值不能低于120mV、或者充电被禁用。 因此、根据计算结果、我可以在该引脚上设置120mV、只需将引脚 V-ACSET 也设置为120mV、这将使总输入电流限制为300mA。 这个300mA 输入电流限制将强制我的充电电流为300mA 减去我的负载电流、对吧? 理论上、这应该会导致我的充电电流被强制为200mA、同时仍然保持 V-ISET 至少为120mV 的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel、

    如果增加 RSR 电阻器、则 V (ISET)将高于120mV。 由于充电电流精度基于 RSR 电阻器两端的电压(请参阅数据表第7-8页上的 Kiset、Kiprechrg、Kitem 规格)、我建议您根据精度要求增加 RSR。

    您能否提供有关您的终端应用(输入源、所需系统电压等)的更多详细信息? 也许还有另一个更适合您的充电器。

    此致、
    Jeff