This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/ISO5452-Q1:PSpice 模型

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, ISO5452-Q1, ISO5451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789159/tina-spice-iso5452-q1-pspice-model

器件型号:ISO5452-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TIISO5451

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

请向我发送 ISO5452-Q1的 PSpice 模型、wayne.liu@ti.com  谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    感谢您关注 ISO5252-Q1。 有一个非常相似的器件、ISO5451、它没有 spit 输出、但具有与 SPICE 模型相同的栅极驱动电流。

    该模型可通过以下链接找到:

    请确认这是否回答了您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

    Richard Herring