This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS51216:TPS51216 DCAP 频率

Guru**** 2603455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51216, TPS51916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789392/webench-tools-tps51216-tps51216-dcap-frequency

器件型号:TPS51216
主题中讨论的其他器件: TPS51916

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

相对于400KHz 的设置、电源似乎以2MHz 的频率在最大450KHz 的平均频率下移动(经常移动频率)
[问题1]
在本例中、我应该移动什么频率范围?
[问题2]
我认为它是不稳定的、但它会产生什么影响? 我知道这是一个在频率变化时工作的规格、让我检查一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 DCAP 模型、如果输出纹波太小、系统可能会变得不稳定。 我想这就是您看到 Fsw 变得更高的原因。

    问题1:
    当系统变得不稳定时、我没有频率范围。

    问题2:
    在更高的频率下、FET 上的开关损耗和 TPS51216上的栅极驱动损耗将会更高、FET 和 TPS51216可能会变得很热并导致热问题。

    要解决此问题、您能否使 VDDQSNS 引脚上的输出纹波更大?
    您也可以考虑 TPS51916? 该器件可在具有低输出纹波的 DCAP2模式下工作。

    谢谢