This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56339:Rboot

Guru**** 2815085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789339/tps56339-rboot

器件型号:TPS56339
主题中讨论的其他器件:TPS563249

您好、E2E、

我找到数据表的参考设计、其中 R3为20R。 (第14页)

 电阻值是否 过大? 我担心出现短路问题。

(BTW、TPS563249数据表第一版、数据表参考设计、Rboot 为20R、但从第二版修改为0r)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    自举电阻器用于降低高侧 MOSFET 的导通压摆率。 一些客户在进行 硬短路测试时要求不会损坏 ABS 输入电压、即使实际输入电压远低于 VIN ABS 电压。这就是数据表中建议使用 Rboot=20R 的原因。 如果没有上述要求、并且实际输入电压远低于26V、则电阻器的较低值 是可以的、甚至低至零。  实际上、Rboot=0r、10R、20R 和30R 时、效率没有明显的差异。 因此、在最终版本的数据表中、我们可能使用 Rboot=30R 作为默认值。

    BRS、

    Ryan