This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61085:FREQ 引脚悬空时会发生什么情况?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788910/tps61085-what-happens-when-freq-pin-are-suspended

器件型号:TPS61085

1) TPS61085的 FREQ 引脚挂起时会发生什么情况? 2)我们意外挂起了 FREQ 引脚、并将原型发送给终端客户。 TPS61085是否会损坏?3)数据表未详细介绍 FREQ 引脚、您能否共享该引脚的方框图? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    FREQ 引脚内部方框图不会在线披露。 客户是否发现故障?
    我将在 EVM 上查看它并与设计人员进行讨论。 如果有任何结论、我会告诉您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户目前尚未发现故障。 他们担心会出现问题。 因此、他们真的想知道当 TPS61085的 FREQ 引脚悬空时会发生什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将关闭此主题、并通过电子邮件继续讨论该案例。 谢谢。