请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR14030-Q1 主题中讨论的其他器件: LMR14030
您好!
我想知道 LMR14030-Q1在反向电压条件下的行为。
例如、当 Vout 设置为5V 时、移动电池5.2V 与 Vout 连接。
-反向电流是否流经高侧 SW?
- LMR14030-Q1在反向电压条件下的行为如何?
我想 LMR14030会进入睡眠模式。
- LMR14030-Q1是否有可能损坏?
此致、
Kuramochi