This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:反向电压条件

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1, LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789222/lmr14030-q1-reverse-voltage-condition

器件型号:LMR14030-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR14030

您好!

我想知道 LMR14030-Q1在反向电压条件下的行为。

例如、当 Vout 设置为5V 时、移动电池5.2V 与 Vout 连接。

-反向电流是否流经高侧 SW?

- LMR14030-Q1在反向电压条件下的行为如何?

 我想 LMR14030会进入睡眠模式。

- LMR14030-Q1是否有可能损坏?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    当 Vout 连接到5.2V 电池时、输入电压是多少? 芯片停止开关(睡眠模式)由于 Vout 高于目标5V、如果 Vin 低于5.2V-0.7V=4.5V、则高侧 FET 体二极管上存在反向电流。 如果反向电流导致过高的功率损耗、体二极管将损坏。