This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:用于电池充电的恒流模式

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789096/ucc28951-constant-current-mode-for-battery-charging

器件型号:UCC28951

您好!

我们正在开发电池充电器。 我们希望在峰值电流控制模式下使用具有恒流基准的 UCC28951。 我们认为一种可能的方法是暂时将 SS 引脚上拉至5V、并让控制器以逐周期电流限制模式运行(正如我们将使误差放大器饱和一样)。 一旦电池电压被充电至一个特定的电压、COMP 引脚电压将减少并且我们将退出恒定电流模式。 它不会完全是恒压模式、但对我们来说已经足够好了。  

我们担心的是、我们将失去间断模式功能。 您能建议一种更好的方式来实现 CC 模式电池充电吗? 将 SS 引脚上拉至5V 以强制控制器在逐周期电流限制模式下运行是否可行?