This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8555:每通道 LED

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789216/lp8555-led-per-channel

器件型号:LP8555
主题中讨论的其他器件:LP8556
你(们)好
我正在尝试设计 LP8556。
我将使用红色 LED (Vf = 2V)
每通道的电流约为10mA 至20mA。
我想在 LP8556上控制总共78ea LED、每个通道13ea 红色 LED。
有问题吗?
每个通道可使用多少个串行连接?

我们要求进行确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jung、

    这实际上取决于每个灯串的输入电压和最大电流以及 LED 正向电压。 限制每个灯串的 LED 计数有两个因素:
    1. OVP 电压约为43V,这意味着 LED 计数高达21;
    但内部电流限制会限制 LED 总数、因为总功率是如此。 如果您可以提供输入电压范围、我可以帮助您进行快速计算、从而帮助您获得合理的计数。

    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    LP8556的输入电压为3.7V ~ 4.2V
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jung、

    我已经完成了一个快速计算、每个输入电压为3.7V 的灯串的最大 LED 计数大约小于12 (BGA 封装)或16 (QFN 封装)。、因此请仔细进行您的设计。

    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。
    祝你度过美好的一天!