This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:UL 认证?

Guru**** 2533050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789017/tps25982-ul-recognition

器件型号:TPS25982

TPS25982的参数数据表显示其经过 UL 认证、但数据表中没有提及这一点。 我很感激这是一个新器件、但是否有任何确认信息表明它已/将获得 UL 批准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:

    很抱歉造成混淆。
    UL 认证流程将在最终产品发布后开始。 目前、TPS25982未通过 UL 认证。
    请问您的系统详细信息以及 UL 认证设备为何对您的系统很重要?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    感谢您的回复。 您是否知道该产品何时发布?

    我们之所以感兴趣、是因为我们希望将我们的 IT 产品认证为 UL 62368安全标准。 由于能够使用 UL 认可的限流器件隔离不同的电路板、因此该过程更加简单。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:

    感谢您提供详细信息。
    我已私下向您发送了有关发布计划的信息。 如果您没有任何其他问题、请关闭此主题。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Rakesh -非常乐于助人