This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61181A:LED 驱动器

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61181A, TPS60255, TPS54201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788424/tps61181a-led-driver

器件型号:TPS61181A
主题中讨论的其他器件: TPS60255TPS54201

您好!

我使用 TPS61181A 驱动器来驱动并联的6个 LED 灯串(每个灯串中有1个 LED)、每个灯串中的 IF = 20mA 且 VF = 3.3V。

输入电源电压为19V、所需输出为3.3V。

驱动器是否支持3.3V 输出?

如果驱动器足以支持3.3V 电压、那么分类电路条件、单串开路条件和整个串开路条件的输出电压将是多少?

请查找随附的代码段以供您参考

请提供所需信息。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Divya、
    很抱歉、TPS61181A 是一款升压 LED 驱动器、无法支持具有19V 输入电压的1LED。 您需要确保每个灯串的 LED 正向电压大于输入电压。
    BR
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您提供相关信息。
    您能否建议使用一个 LED 驱动器、该驱动器支持6个并联 LED 灯串(每个灯串1个 LED)、每个灯串中的 IF = 20mA、Vf = 3.3V (i.e)输出电压为3.3V、具有短路和开路故障检测功能
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Divya、
    当然、您能否为您的应用提供更多规格、输入电压范围是多少? 什么类型的调光方法? 每个灯串的最大电流? 封装? 和特殊需求?
    BR
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    输入电压范围- 5V 至19V
    输出电压范围- 3.3至3.6
    调光方法- PWM 调光
    每个灯串中的最大电流- 20mA
    特殊功能-过压检测、短路检测和关断功能、适用于不使用驱动器的情况。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、
    我们选择了 TPS60255驱动器。
    请建议该驱动器是否适合5V 输入电源和3.3V 输出、以并行驱动6个灯串 LED (每个灯串中有1个 LED)
    为输出为3.3V、具有过压和短路保护功能的驱动器提供宝贵的建议

    谢谢、此致、
    Divya。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Divya、
    我不熟悉 TPS60255、但这些规格似乎可以满足您的应用需求。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    您能否推荐采用降压转换器拓扑的类似 LED 驱动器?

    谢谢、此致、

    Divya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Divya、
    很抱歉、我们没有太多降压 LED 驱动器选择。 但您可以参考 TPS54201。
    此致
    肖恩