This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087-Q1:TPS61087-Q1符合汽车应用标准

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61087-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789145/tps61087-q1-tps61087-q1-qualified-for-automotive-applications

器件型号:TPS61087-Q1

尊敬的先生:

我在 TPS61087-Q1数据表中提到: 符合汽车应用要求。

符合 AEC-Q100标准的 TPS61087-Q1剂量 是否 有合格报告可以分享给客户?

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven,

    TPS61087-Q1 符合 AEC-Q100标准。 我将检查我们是否有一些相关文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Helen:
    感谢您的信息。
    正在等待文档。
    谢谢!
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果有相关文档,我们将向您发送:)