This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23525:TPS23525输入电压保护

Guru**** 2383180 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23525
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788834/tps23525-tps23525-input-voltage-protection

器件型号:TPS23525

我的客户询问 TPS23525输入电压 保护功能、当-48V_A 输入-48V、-48V_B 输入+48V 时、48V_A 电压是否达到-96V 时、TPS23525是否具有任何输入电压正负反向保护功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    许成好、

    施加-48V_A 输入=-48V 且-48V_B 输入=+48V 时、FET Q2应保持关断状态、因为 Q2两端施加的电压为96V。

    您的用例是什么?在什么条件下、您希望输入端具有+48V、-48V 电压?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    规格如下:
    1.直流反极性保护
    2.UVLO = 43V、OVLO = 58V、OCP = 12A
    3.直流输入负载10A
    4.冗余
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入电压-48V/-48V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    许成好、

    感谢您提供详细信息。
    TPS23525可满足您对两个-ve 电源轨进行 Oring 的要求、还可提供反极性保护。

    此致、
    Rakesh