This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61096A:我们是否可以查看数据表 fPULSE 的含义?

Guru**** 2507265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788301/tps61096a-may-we-check-what-datasheet-fpulse-meaning-is

器件型号:TPS61096A

你(们)好,先生  

我们是否可以查看数据表 fPULSE 的含义?  

输入时钟 LV1最大时钟是否为200k?

                                        令人很烦

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey:
    电平 μA 器具有200 μ A 的拉电流和灌电流能力、能够在输出端连接高达10pF 的电容负载时生成高达200kHz 的脉冲。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生
    很抱歉我仍然不清楚。
    例如、如果 Vin =5V、Vout 升压至28V、LV1输入3.3V 方波200K、那么 HVO1可以得到200kHz 28V 方波。
    我是对的吗?
    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    H Bogey:
    电平 μA 器具有200 μ A 的拉电流和灌电流能力。
    您知道 HVO 中的电容是多少吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    我的客户期望 Vout 为 28V,频率 iout4、90kH, 电容约为2pF?

    它是否可行? 或者 我们可以减小输出  电容 以满足此类频率应用的要求?

                                               令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey:
    超出规格490kHz。 不建议这样做。
    如果输出电容为2pF、200kHz 可能正常。