This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:宽输入19..375VDC 与 LM3481、REF PMP10098

Guru**** 2536960 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP10098

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788817/lm3481-wide-input-19-375vdc-with-lm3481-ref-pmp10098

器件型号:LM3481
主题中讨论的其他器件:PMP10098

你(们)好  

我具有宽输入设计要求、希望作为 PMP10098演示板、

我对电源启动有疑问、Attach 文件是 SCH

如果输入=19V,Q3 无法正常工作、那么能量如何通过 Q1进行启动?

如果输入=375V、则偏置电流仅为6V/40.2k =0.15mA、是否足以启动?

谢谢

e2e.ti.com/.../tidrdu9.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您考虑使用我们的器件。 有一份测试报告显示电路在这两个输入电压下工作。 应该是好的。

    请参阅以下链接中的报告:

    http://www.ti.com/lit/ug/tidu881/tidu881.pdf


    此致、
    应用工程学 Yohao Xi