This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022输出引脚降额

Guru**** 2518770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788871/lm5022-lm5022-out-pin-derating

器件型号:LM5022

您好、支持团队

OUT 引脚的绝对最大额定值为7V、但在测量后、最大值约为7.2V 至超过规格、

请允许我帮您检查它以及后面的任何副作用

非常感谢  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、红色、

    很抱歉造成混淆。 7V 额定值不适用于 OUT 引脚。 OUT 引脚应与 VCC 引脚相同、因为 VCC 为驱动器供电。 表中未显示它的原因是 OUT 引脚被视为输出引脚、客户不应向输出引脚提供信号。 ONY 指定 OUT 引脚的负额定值、因为它在引脚上被外部强制。

    因此、您的 OUT 引脚在7.2V 电压下是安全的。

    谢谢、
    Youhao