This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:LM3481MM-NOPB

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789036/lm3481-lm3481mm-nopb

器件型号:LM3481

您好!

我们在其中一个项目中使用 LM3481MM/NOPB IC 将输入电压范围9V~36V 转换为12V/1.5A。


最初、我们将电感器与2个线圈搭配使用、串联电感为38.7uH、并联电感为9.7uH、但由于电感器的高度限制、我们已将其替换为两个值为22uH 的分立电感器。  LM3481的数据表第8.2.2节(第26页)建议我们也可以使用分立式两个电感器或互感器。 我已经在 Webench 仿真工具上进行了同样的测试。


如果我们使用两个分立式电感器代替耦合电感器、您是否会发现任何风险/缺点(如果是)、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Vaibhav、

    感谢您的参与。 是的、您可以使用单独的电感器。 唯一的问题是、由于"SEPIC 谐振"(如果您不清楚这一点、请在网上搜索)、环路带宽可能需要降低、这基本上是通过耦合电感器消除的。 请注意、具有独立电感器的 SEPIC 电路在实际应用中也非常流行。

    谢谢、
    Youhao Xi、
    应用工程