This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2513A-Q1:适用于 iPhone 或三星充电应用的仅充电 USB 端口的 USB 端口控制器

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2513, TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788669/tps2513a-q1-usb-port-controller-for-charging-only-usb-port-for-iphone-or-samsung-charging-applications

器件型号:TPS2513A-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2513TPS2549

您好!

我一直在搜索 USB 端口控制器芯片、该芯片将为 iPhone 和三星充电应用提供正确的数据签名。 这仅用于充电应用、因此我不需要提供数据传输功能的芯片。 我之前看的是 TPS2513、但 TI 支持人员告诉我 TPS2513没有为 iPhone 和三星充电提供正确的数据签名。 有人能否解释这是为什么、并提供符合上述标准的选项? 我只想重申一下、我需要一个芯片来为 iPhone 和三星充电提供正确的数据签名、这是仅供充电应用使用的肉类。

谢谢你。

Nathan Wille

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nathan、

    我们将尽快答复。

    此致、
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    TPS2513 支持 iPhone 和 sumsung 电话的 DCP 自动充电。  如果您只需要手机的充电功能,则 tps2513适合您的解决方案。  

    TPs2513专注于 DP/DM 线路中输出数据通信的充电。 如果您不仅要选择充电功能、还要选择数据通信功能器件、则可以考虑 tps2549。