This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:LM5170EVM-BIDIR:LM5170EVM-BIDIR

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788925/lm5170evm-bidir-lm5170evm-bidir-lm5170evm-bidir

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5170

尊敬的先生:

我想知道是否可以更改多相的延迟度,如0度(等于一相)?

我想知道是否有机会使 J5断开、并为 J17引脚19 (交错角度设置)提供电压以更改两相的角度。

谢谢~

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    感谢您考虑使用 LM5170。 同相同步多个 IC 的唯一方法是提供外部时钟并让所有 IC 与其同步。

    LM5170本身可以改变两个交错角、从而在无需外部时钟的情况下实现1、2、3、4相位。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi