This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS706:反向电流和压降

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS706, TPS7A05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789134/tps706-reverse-current-and-dropout

器件型号:TPS706
主题中讨论的其他器件: TPS7A05

你(们)好  

1) 1)即使输入突然短接、反向电流保护也能工作吗? 内部比较器控制该功能。 我想知道在 Vin=0V 时比较器是否能够正常工作?
2) 2)您是否有 TPS706 (如 TPS7A05)的压降与负载电流间的关系图数据? 我在数据表上找不到它。

此致、  
Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的、只要 Vin 小于 Vout、反向电流保护就可以在 Vout 大于1.8V 的情况下运行;但是、请记住、反向电流保护电路必须首先检测并接合、然后才能限制反向电流。  此外、在考虑使用 TPS706的反向电流情况时、您可能需要关注以下主题:

    请在下方找到压降与负载电流间的关系曲线:

    非常尊重、

    Ryan