This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7200:TPS7A7200 OCP 行为

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7200, TPS7A84A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788770/tps7a7200-tps7a7200-ocp-behavior

器件型号:TPS7A7200
主题中讨论的其他器件: TPS7A84A

大家好、期待

我的客户在 TPS7A7200上测试了 OCP 功能、他们观察到奇怪的波形、这是否合理? 由于数据表中提到"不设计任何应用以将此电流限制功能用作预期正常运行的一部分"。 我可以就此发表意见吗?

此致、

Mark Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    与大多数线性稳压器一样、TPS7A7200不能在电流限制下运行。  TPS7A7200在正常运行时的额定电流为2A。 如果您的应用在正常运行时需要更高的输出电流、请考虑使用额定输出电流更高的器件、例如 TPS7A84A、其在正常运行时的额定电流高达3A

    是的、您的曲线是合理的。  当您达到电流限制时、负载将开始下拉输出电压、因为您的负载从 Vout 节点拉出的电流比 LDO 提供的电流多。  这将导致输出电容器放电。  另外请记住、电流限制将随着输出电源轨上的电压降低而降低。

    曲线的右半部分看起来像具有一些电感振铃的热关断。  

    非常尊重、

    Ryan