This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A16:软启动信息

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A16

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788690/tps7a16-soft-start-information

器件型号:TPS7A16

TPS7A16数据表的第7.3.2段表示 LDO 具有软启动功能、但没有关于其工作原理或计时的其他详细信息。数据表和 EVM 用户指南中的启动波形看起来像是有软启动控制。

您能否提供更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    是 TPS7A16具有内部软启动功能。  目的是通过控制内部基准的压摆率来控制输出电压和电流的启动。  线性稳压器的输出是内部基准的增益版本。  因此、输出压摆率将等于内部基准的压摆率。  除非触发电流限制或 Vin 的压摆率慢于基准的压摆率且稳压器进入压降、否则这种情况仍为真。  与某些线性稳压器不同、TPS7A16的软启动不可调节。  这意味着内部基准的压摆率将是恒定的。  因此、除非受 Vin 压摆率或电流限制的限制、否则输出将保持恒定。

    图16显示了 TPS7A16的正常启动。  Vout 的压摆率由内部软启动控制。  图17显示了 Vout 受 Vin 缓慢斜坡(Vin 等于 Ven)限制时压摆率的变化。

    非常尊重、

    Ryan