This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62133:使用陶瓷电容器还是聚合物电容器?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788881/tps62133-using-ceramic-or-polymer-caps

器件型号:TPS62133

目前、我们已为客户设计了一个 PCB、我们使用3个 TPS62133A 从+12V 中生成3个不同的+5V 电源。 对于输入、我们使用10uF/25V/X7R/1206电容与100nF 并联、并且在输出端使用22uF/10V/X7S/0805陶瓷电容、如您的数据表中所建议。

但是、根据我们的 PCB 供应商和其他制造商的说法、MLCC 电容器的全球供应存在巨大的问题、尤其是在较大的值和较大的封装中。 由于我们的客户希望转移到批量生产、这可能意味着当这些电容器的可用性仍然不佳时、我们会遇到交货问题。 他们建议对 MLCC 使用0402或0201等小尺寸封装、但22uF 或10uF 等大值目前非常有限。

另一种避免此问题的方法是使用聚合物电容器、但我想知道当我们决定将输入和输出电容器更改为聚合物而不是陶瓷电容器时、这是否会影响 TPS62133的效率? 聚合物的优势在于、在更高的电压下、容量几乎保持不变、在更高的电压下、陶瓷电容器的电容会降低。 10uF/25V 或22uF/20V 聚合物电容器的 ESR 在100kHz 时最大为30m Ω。

请就此向我们提供一些建议吗?

此致、


Chris van der AAR

NTS 系统开发  

荷兰埃因霍温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    非常感谢您对所面临问题的详细描述。
    请问您的应用是什么?
    只要您在设计中对聚合物电容器进行测试以查看其性能是否符合您的预期和数据表参数、就可以使用聚合物电容器。

    此致、
    Omar Hegazi