This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:在 UCD3138中、从 EADC 样本开始到 DPWM 寄存器更新完成的时间是多久?

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788943/ccs-ucd3138-in-ucd3138-how-long-the-time-from-the-start-of-the-eadc-sample-thought-the-cla-and-then-to-the-completion-of-the-update-of-the-dpwm-register

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

你好

 在 UCD3138中 、 从 EADC 采样开始 到 CLA 以及 DPWM 寄存器更新完成的时间是多久?

时间是否可以计算?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这个问题没有简单的答案。 我们强烈建议您将 DPWM 更新置于周期结束时、而不是由滤波器计算完成触发。 这是因为在更新窗口中使 DPWM 边沿移动或移出会导致 DPWM 信号不正确。 因此、您实际上需要考虑 EADC 和滤波器时序。 这在某种程度上也是可变的。

    EADC 与采样触发器不同步。 它是连续运行的、因此根据您运行的采样率、您的长度可能会有64或128纳秒的变化。 如果您采集单个样本、并对多个样本取平均值、则时间应恰好在500纳秒左右。 如果开始执行顺序或空间平均、时间当然会增加。 我们没有通用表或计算。 如果您需要这种精度、通常可以使用系统来测量系统相位角和带宽。 您可以调整样本触发器、并查看相位角开始下降的位置、因为滤波器在周期结束前未完成。