This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:热复位

Guru**** 2431760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788894/tps65218-warm-reset

器件型号:TPS65218

您好!

客户询问、由于 GPIO3是漏极开路、是否可以将其连接到 GND? 根据设计审查、反馈是使用上拉电阻器。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果这适用于 AM335x 或 AM437x 应用、我建议您遵循参考设计并将此引脚与处理器保持连接。

    GPIO 作为 TPS65218D0内部的输入或输出的设置由 DC12_RST 控制。

    默认情况下、DC12_RST = 1b、这意味着 GPIO3被配置为 DCDC1和 DCDC2的热复位输入。 热复位将由处理器上的输出引脚控制。

    此功能定义如下:
    "使用 GPIO3作为 DCDC1和 DCDC2的复位信号
    当 DC12_RST 位设置为1时、GPIO3是 PMIC 的边沿敏感复位输入。 复位信号仅影响 DCDC1和 DCDC2、因此只要 GPIO3输入从高电平转换为低电平、只有这两个寄存器复位为上电默认值、而所有其他寄存器保持其电流值。 DCDC1和 DCDC2在转换设置之后转换回默认值、并且不会进行下电上电。 此函数可在低功耗模式下使处理器从复位事件中恢复。"

    在我看来、将此输入短接至 GND 不是一个好主意、因为 DCDC1/2会由于这个引脚一直被设定为低电平而意外地热复位。

    如果这是针对另一个应用、请详细说明该系统、以便我提供进一步的指导。