This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22971:当 VIN = 1.05V 时、下拉电阻为多少?#39

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22971

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788342/tps22971-what-s-the-pull-down-resistance-when-vin-1-05v

器件型号:TPS22971

大家好、

如您所知,TPS22971一直用于 Intel VCCST 轨。 英特尔在放电期间请求<=300欧姆。

我们的数据表仅显示3.6V 和0.65V。 1.05V 时的下拉电阻是什么?

谢谢  

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaq、  

    感谢您与 E2E 联系!

    让我与设计团队核实一下、并在此请求中与您联系。  

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaq、

    对 EVM 进行快速测试后、在25°C 时、1.05V 的下拉电阻约为900mΩ Ω。

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    900兆欧? 该规格显示了710ohm 的0.65VIN 和150ohm 的3.6VIN。 这对我来说毫无意义。

    谢谢
    请求
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Shaq、

    抱歉、我在运行测试时对我的电源有一个低电流限制、这使我的电流值较低。 重新调整电流限制后、RPD 灌电流为3.4mA、这相当于大约310Ω Ω 的下拉电阻。

    谢谢、
    Arthur