请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM43601PWPEVM 主题中讨论的其他器件:LM43601
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我已经使用 Webench 软件设计了-5V 0.3A 逆变器电路。 输出文件也附加到此帖子。 根据 Webench 仿真、我将获得-5V 0.3A、但在 LM43601的数据表中、建议运行条件表中的输出电压为1-28V。 那么、该 IC 是否可以额定-5V 电压?