This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM43601PWPEVM:反相输出

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43601
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788654/webench-tools-lm43601pwpevm-inverting-output

器件型号:LM43601PWPEVM
主题中讨论的其他器件:LM43601

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我已经使用 Webench 软件设计了-5V 0.3A 逆变器电路。 输出文件也附加到此帖子。 根据 Webench 仿真、我将获得-5V 0.3A、但在 LM43601的数据表中、建议运行条件表中的输出电压为1-28V。 那么、该 IC 是否可以额定-5V 电压?

Thankse2e.ti.com/.../WBDesign3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿尔帕斯兰

    在您共享的 Webench 中,该器件配置为反相降压/升压配置。 器件返回节点(GND 节点)为-5V。 输出为0V,比器件 GND 节点高5V,因此不违反数据表规格。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回应 Ambreesh!