This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115:反向阻断/在 OUT 上施加次级电源

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63000, TPS2115, TPS2115A, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789031/tps2115-reverse-blocking-applying-secondary-power-supply-on-out

器件型号:TPS2115
主题中讨论的其他部件:TPS63000、、 、TPS2121

尊敬的 TI 团队:

我们总共有三个电源:USB (调试时)、PV (具有小型缓冲电池)和一个大型锂离子电池。 TPS2115在 PV 和电池之间进行选择、之后是 TPS63000降压/升压。 但我正在寻找一种方法、让 USB 在我办公桌前为 TPS63000供电。 在这些情况下、PV 和电池已断开、因此从我的角度来看、可以将 USB 电源直接施加到 OUT (引脚7)。 我看到 TPS2115已经实现了反向导通阻断、但看起来它专门用于在 INx 之间切换。 请告知、在 OUT 处加电是否安全?

我知道我可以使用两个 TPS2115、但这意味着电阻加倍、成本加倍、面积加倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、

    感谢您与 E2E 联系!

    是的、当输出端有电压时、TPS2115A 应该能够阻断反向电流。

    我还建议将 TPS2121用于此应用、因为它具有热关断、过压保护和优先级电源多路复用等附加保护特性。

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arthur、感谢您的快速回复!

    我见过 TPS2121、但它具有更高的 IQ