This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:UVLO 定义

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789030/tps23753a-uvlo-definition

器件型号:TPS23753A

大家好、

我对 TPS23753A 的 UVLO 定义有疑问(请参阅随附的.png)。 什么确切含义:UVLO 通常为35V?
这是无负载时(反激式转换器关闭时)的电压吗?

提前感谢!

此致、
Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    这是打开 RTN 和 VSS 之间的热插拔 FET 所需的 VDD-VSS 上的电压。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Tom 的快速回答!

    此致、
    Brian