This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C20A:PMBus

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788754/tps546c20a-pmbus

器件型号:TPS546C20A
主题中讨论的其他器件:TPS546C20

我们使用2pcsTPS546C20A、使用互连方法、抱歉、我们使用两个 PMBus 进行连接、它使用两组 PMBus、如果仅监控一组 PMBus 如何连接、我的输入为12VDC、输出为5V70A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    对于可堆叠操作、通过将 FB 引脚连接到 BP3、将 TPS546C20设置为主器件、将另一个设置为从器件。  输出电压反馈仅提供给主器件、它通过 VSHARE 和 ISHARE 连接与从器件共享该信息。   PMBus 是共享的。   详细信息见数据表第7.3.1节。  如果您有其他问题、请告诉我。