请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3526 您好、TI 支持。 我挑选了 LM3526H、用于在应用中配置为主机端口的其中一个 USB 通道上提供过流/浪涌电流保护。 第二个 USB 端口配置为客户端端口。 在第1页的 LM3526数据表的"说明"部分中、它指出 LM3526为所有主机端口应用提供过流保护。 如果 USB 端口配置为客户端、LM3526是否提供相同的保护?
感谢您的支持。
Roman Filler
roman.filler.ctr@mail.mil 或 roman.filler@pideso.com