This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:TPS54335A 的启动电压

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788679/tps54335a-start-up-voltage-of-tps54335a

器件型号:TPS54335A

你(们)好

我的客户评估 TPS54335A。
但它在 Ven=1.075V 时开始开关。
它被写入数据表中关于上升时使能阈值的典型值(1.21V)和最大值(1.28V)。
上升时是否存在值限制最小使能阈值?
或者是否可以在 Ven=1.075V 时开始开关?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    启动的最小 Ven 为1.1V、请测试 EN 和 GND 引脚之间的电压、可能是由于噪声导致测试结果不准确。

    肖恩