This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56628:EN 延迟时间

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788294/tps56628-en-delay-time

器件型号:TPS56628

TPS56628从使能端变为高电平到输出电压上升的延迟时间是多少?

在数据表图7中、我认为它大约为200us。

如果您有、请告诉我延迟时间号码。 我们不需要保证值、参考值是可以的。

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在数据表条件下、电平大约为200us、但当 VREG5电容器值发生变化时、时间也会发生变化。 请参阅数据表中的值、了解何时进行签名、延迟时间是否合理、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    我了解 EN 延迟时间与 VREG5上升时间相关。
    当 VREG5上升至5.5V 时、Vout 是否开始上升?
    如果是这样、我认为我们可以根据 VREG5电容器值和充电电流来计算 VREG5上升时间。 我认为充电电流值约为25mA。 对吗?


    此致、
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    基本上您是对的、但我们无法保证阈值电压、最低充电电流应为20mA。 谢谢。