This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175-Q1的输出电压变化

Guru**** 2600675 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788344/output-voltage-changing-of-lm5175-q1

主题中讨论的其他器件:LM5175-Q1

我们有关于 LM5175-Q1的问题

我们需要将输出电压从1V 更改为15V、步长为10mV。

您是否知道有关 LM5175-Q1更改输出电压的推荐解决方案?

我们将把电压更改为输入 FB 引脚。

我们认为该 IC 可以通过 FB 引脚的电压变化来改变输出电压。

此方法是否正确?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Takahiro-San、

    感谢您考虑使用 LM5175-Q1。 是的、您可以通过更改 FB 电压来实现这一点。 我们有这么做的参考设计、如 PMP1096 www.ti.com/.../PMP21096

    它具有相同的概念、通过改变 FB 电压。 唯一的区别是它会更改并联电阻器值、但您也可以通过电阻器向 FB 引脚发送控制电压。 请注意、较低的控制电压会产生较高的输出电压。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi。