This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115A:使用一个 Vin &lt、2.8和一个 Vin &gt、2.8进行电源排序

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2115A, TPS2114A, TPS2115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788676/tps2115a-power-sequencing-with-one-vin-2-8-and-one-vin-2-8

器件型号:TPS2115A
主题中讨论的其他器件: TPS2114ATPS2115

大家好、

我希望使用 TPS2114A 或 TPS2115A 将两个电压轨切换到一些电平转换器、以便控制电平。 我需要开关1.8V 和3.3V、TPS2115A 的范围涵盖了这两个参数。 根据数据表、只要另一个输入电压大于2.8V、就可以拥有低至1.5V 的输入电压。  

我的问题是、由于我们的电源序列、1.8V 将在3.3V 之前出现。 由于器件不会完全导通、会产生什么影响? 器件是否会保持未激活状态、或者是否存在烧坏输入的风险? 我的第一个解决方案是 FET 开关、将1.8V 连接到 TPS2115、并由3.3V 控制。 这是一个稍微具有回旋性的解决方案、但现在仅在3.3V 处于活动状态时提供1.8V 输入。

谢谢、

丰富

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    感谢您与 E2E 联系!

    您不会有设备处于非活动状态或刻录输入的风险。 只要输入处于器件的最大工作条件内、就不会出现任何问题或导致器件损坏的风险。

    如果您担心1.8V 输入在3.3V 输入之前处于高电平、则可以将电阻分压器连接到 D0/D1引脚、以确保 Dx 引脚在输入被置为有效之前保持低电平。 这将确保器件在1.8V 输入之前选择3.3V 输入。

    谢谢、
    黄亚瑟