This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24014:低 V 电池充电

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788635/bq24014-low-v-battery-charging

器件型号:BQ24014

您好!

客户使用的是250mAh 电池。 在以下3种条件下进行测试。

1、设置 R_ISET=3.9K 欧姆、Iout=214mA。 当连接的电池 电压为0V 时、充电器 BQ24014无法充电。 然后断开系统负载、充电器能够以213mA 的充电电流为0V 电池充电。

2.在将 R_ISET 更改为1K 欧姆时进行了测试、Iout=837mA。 在连接系统负载的情况下、充电器能够以400+mA 的充电电流为0V 电池充电。 但该 充电电流 超出了电池规格。

3.在 R_ISET=1.8K 欧姆的情况下进行了测试,这是 在连接系统负载的情况下可以为0V 电池充电的最大值。 但 充电电流  超过1C。

请建议如何优化 R_ISET、以便在连接系统负载的情况下将充电电流提供给0V 电池。

此致、

陈兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy
    问题可能是短路电流或预充电电流限制。 低于1.4V 的电池电压单元处于短路模式、输出电流限制为1mA。 但这不会随着 R-ISET 的变化而变化。 高于1.4V 的单元处于预充电状态、电流为 R-ISET 设定的快速充电电流的10%。 R-ISET 的增加可能会对启动产生影响。

    如果电池具有保护电路、当电压较低时、电池可能会打开、您可以看到电池上有0V 电压。 要重置电池、需要电压上升到超过某个点。 系统负载可能会阻止电压上升到足以重置保护器的程度。

    一些客户使用负载开关断开系统负载、直至电池电压增加、我们可以查看这一点。
    我将向您发送电子邮件。