Other Parts Discussed in Thread: BQ24064
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24064 您好!
我们使用的是 BQ24064、该器件由 USB 电源供电、提供5V +/- 5%= 4.75-5.25V。 我们的设计的一个关键参数是压降电压、因为我们还需要在电源路径中添加额外的保护组件。 我们使用的充电电流为300mA、因此我们想知道该电流下的最大压降电压。
数据表提供了两个压降电压参数:V (DO) MAX = 750mV @1A、图12显示了压降电压随温度变化的图。 。 图12可能对我们有用、因为它显示了在0.25V 和0.375V 之间变化的温度范围内的压降电压、但未说明图所基于的充电电流。
您能否提供有关300mA 下压降电压的任何其他信息。
谢谢- Derek