This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050EVM-561:容量校正

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788521/bq4050evm-561-capacity-correction

器件型号:BQ4050EVM-561
主题中讨论的其他器件:GPCCEDV
您好!

我使用 的是 bq4050-EVM,根据技术参考手册, 在电池电量耗尽后,FullChargeCapacity(FCC)会在电池电量从接近满电量变为低电量后更新,等于:

FCC (新)= DCR (最终)= DCR (初始)+测得的 EDV2放电+(FCCx 电池低电量%)
  
如何为 容量 CORRECTON 设置低边界放电电压(EDV2)、以获得合格的放电、并且在达到该阈值时不会立即强制充电操作。
此外、您能否建议一种更好的方法来校正由库仑计数器的有限分辨率导致的容量误差?

感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:
    要使用此监测计、您需要执行测试并从我们的在线工具获取所需的文件。 这将为您的电池提供所需的系数、并确保正确测量这些系数

    谢谢
    Onyx