This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:LM5017 VCC 旁路电压

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788443/lm5017-lm5017-vcc-bypass-voltage

器件型号:LM5017

您好、Xiang Fang 先生和 Wei Liu 先生、

请确认 LM5017 VCC 旁路电压。 LM5017数据表和您有关 LM5017的应用手册中存在冲突

LM5017数据表中的"第7.3.2节 VCC 稳压器"即 TI 文档 SNVS783J;建议 VCC 旁路电压为8.55-13V

而您的应用手册中的"步骤1 -确定初级侧输出"建议 VCC 旁路电压为7.8V、如下所示
www.edn.com/.../Product-How-to--Fly-Buck-adds-well-regulated-isolated-outputs-to-a-buck-without-optocouplers-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运、

    数据表的电气特性表给出了实际值- 6.25V 最小值、7.6V 典型值、8.55V 最大值

    第7.3.2节是指从外部驱动 VCC 上的电压。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目标是从 Vpri 从外部驱动 VCC 上的电压。 这意味着它应该超过8.55V、最大值为1、而不是7.8V、没错!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最小、典型和最大规格适用于内部 LDO。 这些是您在未驱动外部电压时所期望的最小、典型和最大电压。

    您要查找的规格是 VCC 至 RTN 的绝对最大额定值(第6.1节)、即13V。 您可以施加外部电压、但如果 VCC 电压超过13V、器件可能会损坏。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    换言之、外部 Vpri < 8.5v 无法驱动内部 LDO、没错!

    Vpri > 13v 对 LDO 造成的损坏显而易见,同意!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我们现在位于同一页上。