This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A16:UVLO 最小值/最大值

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788378/tps7a16-uvlo-min-max

器件型号:TPS7A16

大家好、

您能否提供 UVLO 的最小/最大值仅供参考?

尽管没有 关于 UVLO 的最大值的说明、但 UVLO 的工作电压不可能超过3V (建议运行)。

这种理解是否正确?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

     我们不允许为您提供 UVLO 的最小/最大值、因为它未经生产测试。  

     您的理解是正确的;UVLO 的工作电压始终低于3V (建议的最低工作电压)。

    此致、

    Chibto Tapia