This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160:TS 引脚绝对最大电流输入

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788575/bq24160-ts-pin-absolute-max-current-input

器件型号:BQ24160

大家好、

我是否可以知道 TS 引脚的绝对最大电流输入是多少?

它是否与10mA 的 TI OP/比较 器产品相同?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zoe、

    TS 引脚是高阻抗电压感应输入。 它不会灌入电流。

    此致、
    Jeff