This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23610:LMR23610能否支持 Fly-Buck 申请人

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23610, LM5161
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788396/lmr23610-can-lmr23610-support-the-fly-buck-applicant

器件型号:LMR23610
主题中讨论的其他器件: LM5161

您好、专家、

我们建议将 LMR23610用于孤立申请人的 Fly-Buck。

请建议 LMR23610是否支持此 Fly-Buck 设计。

谢谢。

 

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    可以配置为 FlyBuck、但电流限制不适用于次级短路。 如果您决定使用、应注意故障条件、以确保设计可靠。 可以将 LM5161视为 FlyBuck 应用的良好替代产品吗?

    希望这对您有所帮助?