This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:在外部向具有12V 输出的 VCCX 引脚施加5V 电压

Guru**** 2535790 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788288/lm5141-q1-about-applying-5v-externally-to-vccx-pin-with-12v-output

器件型号:LM5141-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5141

您好!

我正在考虑使用 LM5141器件的电路。
我要将电路的输出电压设置为12V。
VCCX 引脚的建议工作电压为5V、因此在我的电路中、VCCX 引脚将连接到 GND。
我想问您一个问题。
是否可以使用另一个电源从外部向 VCCX 引脚施加5V 电压?
如果可能、VIN 和5V 是否有序列?
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji、您好!

    是可以为 VCCx 提供外部5V 电压。 请始终确保 Vin>VCCX。   

    希望这对您有所帮助?