This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq77PL900:bq77PL900

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77PL900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788397/bq77pl900-bq77pl900

器件型号:bq77PL900

我们设计了采用 bq77PL900评估板基准的电池平衡系统。 我已经将 bq77PL900芯片过压编程为4.15 、迟滞为200mV、2.9时欠压 为400mV。 我还启用了 Vout 并通过主机控制器对其进行读取。 输出电压大约为34.8V,而且我在每个电池上都有经过物理验证的电压。 所有电压大约为3.5V、读取 bq77PL900的状态寄存器时仍显示 ME 0x0C、这表示芯片根据数据表 SLUS844B–2008年6月–2009年1月修订版生成过压和欠压两种情况

即使在主机控制模式下、我也无法使用数据表中所述的恢复方法来摆脱这种状况

我的问题是

1. bq77PL900是否可以同时显示过压和欠压情况?

2.系统中的哪些故障可能会导致这种情况?

如何使 bq77PL900摆脱这种状况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shailesh、
    1.是的、可以同时进行 OV 和 UV。
    2. OV 和 UV 的可能原因包括:
    未焊接输入引脚
    输入引脚之间的焊接桥
    差分输入滤波电容器短路
    输入滤波电阻器缺失/未焊接
    输入损坏、导致 IC 泄漏和电压不正确。
    3.检查每个输入滤波电阻器上的电压以检查是否存在异常电流。 每个电阻器上的电压应非常小。 1个电阻器上的电压表示流向 VSS 的电流。 值相似且下一个引脚极性相反的1上的电压表示滤波电容器或输入引脚的差分短路。
    您还可以检查 IC 而非电路板上每个引脚的电压、它可以显示引脚是否未焊接、前提是您没有如此用力地推动、从而进行探测以建立连接。
    您还可以检查配置设置、但连接不当通常只会导致检查短路输入的器件产生 UV。