This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 MIC5021的 TI 替代解决方案

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27282, TPS28225, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788392/ti-replacement-solution-to-mic5021

主题中讨论的其他器件:UCC27282TPS28225SN6501

尊敬的团队:

我是否可以知道我们是否有与 MIC5021竞争的合适解决方案? 以下是客户要求、应用是 PLC。 谢谢你。

高侧 MOSFET 驱动器

2.开/关频率高达20kHz。

3.24V/50mA

4.可调节电流限制

此致、

Polly Chung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Polly、  

    感谢大家来到高功率驱动器茶、我叫 Mamadou Diallo、我将帮助解答您的问题。

    请查找随附的我们使用 UCC27282或 TPS28225的电流解决方案。

    请注意、该解决方案需要使用 SN6501和小型变压器实现浮动偏置、以便为高侧 N 沟道 FET 提供偏置。

    UCC27282通过其 UVLO 允许 VDD 大于5V 的电压运行、当使用 UCC27282时、此解决方案可以处理高达100V 的总线电压。  

    出于成本考虑、您可以使用通用放大器在外部实现电流。

    如果您有其他问题、请告知我们、如果您的问题得到解决、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明 (http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。