This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015:建议电流为2.5A

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5141, LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788390/lmr36015-2-5a-suggestion

器件型号:LMR36015
主题中讨论的其他器件:LM5141LM5088

您好、专家、

对60V/2.5A/扩 频功能降压 IC 有什么建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    我们有 一些控制 器、例如 LM5141和 LM5088、它们具有扩频功能、额定电压高达60V+。

    我们还有 许多符合 这些规格的转换器、但没有内部扩频、但具有外部同步时钟功能。 因此、如果您与具有展频的时钟同步、则可以具有展频。

    Sam