This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20136:FPGA 转换开关选项

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788463/lm20136-fpga-switcher-options

器件型号:LM20136

我需要有关新器件的一些帮助..

我正在为 Artix7和 Igloo2 FPGA 设计需要 1V 1.2V 1.8V 和3.3V 电压的电源。 我要求使用增强型温度封装选项(军用/ EP)实现低噪声和高效率(Ta:80C)。

我还需要监控电源轨的电源电流。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯、

    这是直接脱机处理的。 我看到您已在电子邮件链中复制。